This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有三态选项的2:1多路复用器

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, SN74HC257
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1027151/2-1-mux-with-tri-state-option

主题中讨论的其他器件:TMUX1072SN74HC257

您好!

我目前使用  TMUX1072DGSR 作为2:1 MUX 器件。 您是否有任何具有三态选项的2:1多路复用器器件?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将/OE 拉高。 或者、"tristate"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    TMUX1072是一款模拟开关、因此数字多路复用器中没有您所见的定义输出- TI 的大多数开关/多路复用器都是模拟开关、因此它们在工作范围内具有连续的输出频带、开关可以是开路、闭合、 或高阻抗->但开关本身是无源的、不会驱动任何东西。

    话虽如此-我在我们的逻辑产品线中添加了一个数字多路复用器、因为我相信它们可能有一些数字多路复用器可能会起作用-但可能会受到限制。

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在寻找数字多路复用器、则可以使用 SN74HC257、它具有三态输出。