This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721E:cpsw2g:在 FD1000模式下,ping 在 ifconfig am0之后失败

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1026047/j721e-cpsw2g-the-ping-is-failed-after-ifconfig-am0-when-it-under-the-fd1000-mode

你(们)好,先生

   我们的 CPSW2G 使用 Marvell 88e1512、

   在"ifconfig am0 192.168.1.12 up"之后、phy 已链接、但 ping 失败。

  但在重新插入网线后、它可以成功 ping 通。 请帮助检查这是为什么? 如何解决此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您是否在“ifconfig am0 192.168.1.12 up”之前运行了任何命令?

    2.这是哪个 SDK 版本?

    3.是否可以运行 ethtool -S am0并发送输出?

    4. Marvell 交换机上的链接是否也是?

    我可以尝试在我的 EVM 上进行仿真(我假设您正在运行 QNX

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    1.您是否在“ifconfig am0 192.168.1.12 up”之前运行了任何命令?

      我在"ifconfig am0 192.168.1.12 up"之前运行以下命令

    log2info -c
    log2info -w&

    IO-pkt-v6-HC -d cpsw2g
    if_up -p am0

    2.这是哪个 SDK 版本?

      SDK 版本为 j721e-evm-07_03_00_07

    3.是否可以运行 ethtool -S am0并发送输出?

      我们正在运行 QNX、没有 ethtool  

    4. Marvell 交换机上的链接是否也是?

       是的、链路已启动。 我捕获了一个附加的日志。

    是的、我们正在运行 QNX+TIRTOS。

    谢谢!e2e.ti.com/.../cspw2g-can_2700_t-ping-when-marvell-worked-in-the-FD1000M.txt