This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3345:确认 Cin 范围

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3345, TS3A27518E, SN74CBT3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1024743/sn74cb3q3345-cin-range-confirm

器件型号:SN74CB3Q3345
主题中讨论的其他器件: TS3A27518ESN74CBT3125

团队、

在笔记本电脑应用中、我们注意到、对于 SPI 总线开关、Intel 将 Cin 规范为<3pF。  sn74cb3q3345的典型值为2.5pF、最大值为3pF。  

它是否适合此处的应用? 顺便说一下、2.5-3.5的变化是由器件之间的差异还是一些与之相关的特定应用参数产生的?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还注意 到、TS3A27518E 可作为多路复用器开关、在数据表中 Cin 典型值为2pF。  

    您是否还会在此处帮助评论哪一个更适合该应用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我想了解有关此 SPI 应用的更多信息:

    1) 1) SPI 的运行频率是多少?

    2) 2)这个3.3V 还是5V SPI?

    3) 3)您需要使用 SPI 总线控制多少个器件?

    4) 4)"CIN"是指 控制输入的输入电容、而不是 SPI 信号输入的输入电容。 我假设 Intel 规范是指将 SPI 信号馈入的多路复用器输入(因此 con 将是相关参数)。 在这种情况下、这些器件的典型值为3.5pF (3Q3345)至21.5pF (27518E)。

    如果您可以确认以上内容、我可以帮助推荐在此处工作的最佳器件。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复。  

    对于您的问题(1)和(3)、我现在无法给出准确的答案、因为我需要进一步与我的客户核实。  

    (1)它是 PC 应用的 EC 和 BIOS 的 SPI ROM 的数据速率。 不确定这是否能帮助您确定数据速率。  

    (2)使用3.3V 电压

    (3)应为2。

    如果可能、请将3Q3345的参数视为首选参数、并帮助推荐一些 Cin 规格较小的器件、这会很有帮助。  

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我需要确认数据速率/频率、以便在此处提供最佳器件。 此外、您能否确认受 CON 参数(多路复用通道的输入电容)而不受 CIN 参数(逻辑引脚的输入电容)的限制。

    请告诉我这些问题以及您从客户那里听到的任何其他信息、我们可以从那里获得这些信息。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    SPI 时钟速率支持20M/33M/50MHz。

    客户不确定英特尔对 CIN 的定义(标记为 FET 组件标准)。  

    SN74CBT3125用于英特尔参考设计、因此我认为它符合英特尔的要求、我们只需要8通道版本的参考设计。  

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您提供这些详细信息!

    如果参考设计使用  SN74CBT3125、 则 SN74CB3Q3345 将适合用作8通道1:1替代器件。 具有极低的 CON/CIN、可以毫无问题地满足带宽要求(此器件为500MHz)。

    最后、您从电容参数中看到的变化来自制造工艺。 每个器件都略有不同、最大值仅表示整个过程中可能发生的变化量。

    谢谢!

    Bryan