This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:TMUX1072DGSR 的 IO 电压

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1025256/tmux1072-io-voltage-of-tmux1072dgsr

器件型号:TMUX1072

您好!
在 NCx 和 NOx 上连接1.8V 信号和3.3V 信号、然后执行切换的可能性有多大?

VCC 和 SELx 线路使用3.3V 电压进行连接。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TMUX1072包含断电保护功能、因此不需要担心哪个引脚会先通电、因为它们被设计成以任何顺序通电而不会损坏。

    您当然可以先连接 I/O 信号、然后执行任何必要的开关需求。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Bryan、

    我认为我的问题不清楚。

    假设 NC1与1.8V 驱动源相连、NO1与3.3V 驱动源相连。 在切换这些信号时是否会发生任何复杂情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    在这两个不同节点之间切换时会出现一种称为电荷注入的现象。 我随函附上对这一点的解释:

    本质上、当开关发生时、会有少量电荷注入开关输入、并导致输出电压出现小失真。

    此外、在这两个电压之间切换时、不应存在其他问题。

    谢谢!

    Bryan