This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000:最大切换时间

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1025391/ts3ddr4000-max-tswitch-time

器件型号:TS3DDR4000

所有、

我看到了有关此主题的另一个 e2e 帖子:

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1016129/ts3ddr4000-what-is-the-max-switching-time-for-ts3ddr4000zbar?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TS3DDR4000%20tswitch%20max#

由于我们在50ohm 和5pF 负载下进行了测试、在这些条件下、我们是否具有最大切换时间?  对于设计中的最坏情况、还可以提供哪些其他详细信息?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    我们没有这些确切的信息。 该帖子是指数据最初是如何收集以得出典型值的、并且没有指示此规范的最大值。

    此参数将在很大程度上取决于逻辑/控制引脚上的负载条件。 增大这些引脚上的电容将使数据表上的该数字更高、但同样很难测量、因为这也取决于 PCB 布局。

    谢谢、

    Bryan