This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1101:需要中断模拟信号

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1025027/tmux1101-needed-to-interrupt-the-analog-signal

器件型号:TMUX1101

大家好、

我需要使用 TMUX1101来打开和关闭峰值 检测 器的模拟信号和保持电路。 有两种方法可以实现它、但我不知道哪种方法更优。
是否有人可以帮助我进行选择?

图1.

图2.

谢谢你

海丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    这将取决于当 TMUX1101处于高阻态(SEL 引脚为低电平)时您希望电路进入的状态。 对于图1、当 TMUX1101关闭时、保持电路的输入将基本浮动。 对于图2、输入将始终处于定义的状态(在信号电压下或拉至 GND)。 通常、建议始终将电路置于定义的状态、因为这会限制下游器件拾取任何噪声并浮至可能导致应用问题的不必要状态的可能性。

    同样、两者都可以工作、但始终具有定义的状态通常是有利的。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、