This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:查找 NC7SB3157P6X 引脚对引脚的替代产品

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3157, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1024380/ts5a3157-looking-for-nc7sb3157p6x-pin-to-pin-replacement

器件型号:TS5A3157
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157

大家好、

我正在寻找 NC7SB3157P6X 引脚到引脚的替代产品、我使用交叉参考、发现 我们的 TS5A3157DCKR 是直接替代 产品、而 SN74LVC1G3157DCKR 具有相同的功能。

但我检查 了 SN74LVC1G3157DCKR 、它还具有与 NC7SB3157P6X 和 TS5A3157DCKR 相同的引脚排列。 我无法找到这些器件之间的参数差异。

我是否可以知道我们对 NC7SB3157P6X 引脚对引脚替换的建议是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74LVC1G3157和 TS5A3157 器 件作为替代器件可完美工作、因为它们与 NC7SB3157P6X 具有相同的封装和引脚排列。 如果我建议使用 一 个、我会选择 TS5A3157、因为它的性能比 SN74LVC1G3157器件略好。

    谢谢!
    Bryan