This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S16:禁用时输出高阻抗?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36S16, MUX36D08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1023807/mux36s16-output-high-impedance-when-disabled

器件型号:MUX36S16
主题中讨论的其他器件: MUX36D08

大家好、团队、

我们是否可以使用2个 MUX36S16并通过启用一个多路复用器和禁用另一个多路复用器对输出(两个 D 引脚)进行硬接线来构建32通道多路复用器?  

数据表中的尺寸"dB"是否正确? 这不应该是 MHz?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    绝对可以使用2个 MUX36S16来创建一个32通道多路复用器、方法如所述(将两个 D 引脚连接在一起并一次使用一个器件)。 请注意、当您执行此操作时、需要考虑由于禁用器件的漏极引脚而产生的额外关断电容(COFF)、该引脚将连接到输出、这会影响您的时序和带宽规格。

    最后、正确的方法是以 MHz 为单位。 下面是 MUX36D08器件的频率响应、如电气特性表中所示、该器件的额定频率约为430MHz、如图所示。

     由于每个漏极引脚连接的通道更多、MUX36D16的带宽将降低(约260MHz)。

    谢谢!

    Bryan