This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:信号输入的 VIH/VIL

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1023617/tmux1574-vih-vil-for-signal-input

器件型号:TMUX1574

尊敬的团队:

信号输入(Dx 引脚)是否存在 VIH/VIL 限制?

我发现数据表中有逻辑输入规格(VIH=1.2~5.5V/VIL=0~0.45V)、这是否仅用于逻辑输入?(VEN/SEL)

我想再次确认以下应用是否正常。

- VIL =0.6V/VIH=1.5V

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    数据表中的 VIH/VIL 阈值电压仅适用于 EN/SEL 等逻辑/控制引脚。

    有关开关通道 VS (Sx 引脚)或 VD (Dx 引脚)上的信号电压、请参阅表6.3以了解建议的电压电平。 允许的信号电压将取决于应用的电源电压、可以根据表6.3中的规格轻松计算。

    希望这有助于澄清。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh