This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4051:适用于关闭寄存器的多路复用器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052, TMUX4051, MUX506, MUX36S16, MUX36S08, TMUX1072, INA186, TMUX7208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1158481/tmux4051-appropriate-mux-for-shut-register

器件型号:TMUX4051
主题中讨论的其他器件:TMUX4052MUX506MUX36S16MUX36S08TMUX1072INA186TMUX7208

尊敬的技术支持团队:

我想使用多个多路复用器配置32:1+EN (输出高阻态)。
TMUX4051和 TMUX4052的价格特别合理。

您能否分享 原因(例如规格)?  

MUX506
MUX36S16
TMUX4051
MUX36S08
TMUX4052
TMUX1072

www.tij.co.jp/.../compare.html

我想使用 INA186A1更改电流感测的分流寄存器值。

此致

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    您发送的表格为选择器件提供了足够的资源、但我可以提供更一般的差异。

    从规格的角度来看、以下器件非常相似、我将把它们组合在一起。

    MUX506
    MUX36S16
    MUX36S08

    这些器件最高可达36V 或+/-18V。 Ron 比其他多路复用器高一点。  
    MUX36xxx 器件的泄漏电流比 MUX506低、因此更适合用于精度更重要的系统。
    MUX36S16为16:1与 MUX36S08为8:1。 在这两者之间、如果您需要构建32:1、MUX36S16 x 2将优于使用 MUX36S08 x 4。


    TMUX4051和 TMUX4052的电压支持不会太高(高达24V 或+/-12V)。 它们将具有更平坦的 RON、但不会与轨到轨完全相同(这意味着当 Vs 接近 VDD 或 VSS 时、RON 确实会增加)、但在不靠近轨时非常平坦。 TMUX405x 器件的 RON 将低于 MUXxxxx 器件。 还将采用更小的封装、但还需要更多器件来构建您的32:1 (对于 TMUX4051、您需要4个)。 您也可以使用 TMUX4052、但需要额外的多路复用器、因为如果要将输出连接在一起、则无法将 A 通道与2通道4:1上的 B 通道隔离。

    TMUX1072是一款低压器件。 与其他两个多路复用器"组"一样、它不支持双电源。 Ron 明显较低(6 Ω)、但确实会看到更多的泄漏、因此如果您需要精度、这可能不起作用。 它更像是一个保护器件。 当发生过压事件(~6V)时、故障通道变为高阻态、故障检测引脚被拉至低电平。

    请告诉我、这种分析是否是您想要的、或者您是否可以提供更多信息-通过多路复用器的电压和频率范围、通过多路复用器的电流、任何器件的问题-请告诉我、我可以帮助您缩小多路复用器范围。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢你的答复。

    电压: -100mV~5V (MAX)⇐双电源

    频率:低(接近直流电压)

    流经多路复用器的电流: IIB:INA186为500pA (典型值)、因为具有高差分输入阻抗。   

    任何器件的问题:

    我计划选择分流电阻器之间具有多路复用器的分流寄存器(如1Ω Ω 和100Ω Ω),并且我想选择一个不影响电流感应精度的多路复用器。

    那么、什么参数很重要、例如 Ron 或泄漏电流等

    MUX36S16和 TMUX4051 外观良好。 如果您有任何推荐的多路复用器、请告诉我。

    请注意、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    本应用手册还可能对如何 使用多路复用器处理高压共模应用感兴趣。  
    图3-7看起来更接近您尝试执行的操作。
    虽然电流感应放大器上的电源为5.5V、但它看起来实际总线电压为40V、因此您似乎需要一个可支持高达40V 电压的多路复用器。
    为了提高精度、泄漏和电荷注入也很重要。  
    TMUX7208可能更适合此处。 它将具有低泄漏、低电荷注入、并且将是8:1多路复用器、因此您可以更轻松地构建32:1配置。 还有一个 EN、您可以在未选择时查找该 EN 来帮助隔离其他通道。

    请告诉我您的想法
    Rami