This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1101:关于 PSICE 模型

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1159183/tmux1101-about-psice-model

器件型号:TMUX1101

大家好、

 

在"SEL=3.3V 且 VCC=less than 5V"条件下、"PSICE 模式的 TMUX1101是否能够正确仿真?

当我们的客户尝试在 SEL=3.3V、VCC=小于4.89V 的条件下进行仿真时、导通电阻大于10kohm (这是仿真波形的猜测值)。

我想这不是正常行为。

 

如果我的理解是正确的、您能否提供在 VCC=3.3V 时正常工作的 SPICE 模式?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tmux1101_5F00_3V3.zip

    嘿、隐藏、

     这个模型是在一段时间后创建的、我们知道这些限制。 创建和更新模型实际上在我们的积压工作中。 幸运的是、TMUX1101位于列表顶部、因此预计很快会推出新版本。
    同时,您可以使用常见问题解答中的步骤创建等效模型: 如果我的模拟开关/多路复用器缺少 PSpice 模型,该怎么办? 

    我快速看了一下该模型、在 VCC = 4.9V 的情况下它不起作用是有道理的。 该模型指定仅适用于5V Vcc 操作。 我们将在即将推出的更新模型中更改此范围并允许更多的工作电源范围、同时还集成了更多规格、如电荷注入和泄漏。 总体而言、这将是一个更好的模型(这是我们返回并更新其中一些模型的原因之一)。
    因此、我还对电流模型进行了一些快速更改、尝试使其在3.3V 时可用。 我附加了一个包含更新后的库文件的 zip 文件。 我将 RON 值移位、以更接近数据表中的3V3电源 RON 曲线。 我可能错过了一些依赖项、但他们可以尝试使用它。 如果他们确实让我知道这是如何工作的。 话虽如此,我在这里就这种模式发出的免责声明:这种模式只是为了给他们一个3.3V 条件的粗略估计,但不会像我们即将推出的模式那样全面。 我希望在本季度末的某个时候发布。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami-San:

    感谢您的快速回复和 友好支持。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏