主题中讨论的其他器件:SN74CBT16232、 TMUX646、 SN74CBT16292
大家好、
客户正在寻找一款器件将信号从 CPU 和 FPGA 切换到 LCD。
请参阅文件以了解系统方框图。
我想此器件是否合适、但他可能需要在每个系统中使用3个以上的器件。
您能否建议 一个相对简单的解决方案?
最棒的
Zeming
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户正在寻找一款器件将信号从 CPU 和 FPGA 切换到 LCD。
请参阅文件以了解系统方框图。
我想此器件是否合适、但他可能需要在每个系统中使用3个以上的器件。
您能否建议 一个相对简单的解决方案?
最棒的
Zeming
嗨、Zeming、
有关这方面的更多信息将非常有用。 您能否提供有关我们将进行多路复用的信号的电压范围和频率的信息? 如果我正确地理解了、这里只有引脚6至31被复用、对吧?
看起来这些主要是数据信号。 这些都是差分或单端。 我认为 LCD 通常具有差分、但对这一点(以及将使用的电压电平)进行一些澄清有助于确定合适的器件。 此外、CLK 频率有助于找到具有足够带宽的器件。
指示器 I/O (STBYB、RESETB、DE 等) 我假设这不是限制因素、但如果您也可以确定这些电压的电平、则可能需要加以考虑。
有一份应用报告(《计算时的差动无源信号开关》)、其中包含类似主题。 不过、这将用于差分开关。
TS3L500AE 可能是了解 LVDS 开关的良好起点。 它是一个8通道2:1、但具有一些额外的2:1开关、这些开关用于 LED、但如果需要、可用于某些指示器引脚。 如您所述、您可能需要3个器件。 如果是单端数据、我们甚至可以将所有信号放在两个器件上。 例如2x SN74CBT16232、这是一个16通道2:1。
当然,这是我假设其中一些特征只是为了帮助球的滚动。 我还不建议将此作为最终解决方案、因此、如果您可以提供上述信息、我们可以看到最适合的解决方案是什么。
谢谢!
Rami
Zeming、
16通道 CBT 系列 将是您打开尽可能少数量器件的最佳选择。
就 IC 数量而言、3x TMUX646是下一个最佳选择、但在功能方面则是更好的选择。 这是我们产品系列中较新的器件。 虽然会有额外的器件、但占用空间会更小、因为 TMUX646采用 nFBGA 封装(6mm2)。 虽然 CBT 采用的最小封装是 TVSOP (50mm2)。 TMUX646可提供更好的性能并具有一些额外的特性(即断电保护和1.2V 逻辑兼容性)。
谢谢、
Rami
您好 Zeming、
这些器件不是1:1器件。 它们是逻辑架构和开关本身的区别。
开关架构的不同之处在于未使用的端口使用内部下拉电阻器下拉。
逻辑差异如下所示:
232:
292:
这种逻辑差异本质上是232使用逻辑时序电路(在本例中为 D 触发器)将开关状态变化与时钟输入同步、并允许 A 同时连接到 B1和 B2。
另一方面、292是一个简单的逆变器通道-通过硬接线连接不允许 XA 同时连接到 XB1和 XB2。 也就是说、如果可以通过添加外部计时电路来实现使用时钟输入切换开关状态的功能。 基本上添加一个具有时钟使能功能的 D 触发器-其中输入是您的控制信号"S"、Q0输出连接到开关的"S"输入引脚。 当读取时钟信号时、触发器的输出将变为输入电平(通常为上升沿应用、但可能为下降沿)-如果 D 触发器未启用、它将保持其最后计时状态。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson