This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:当输入为高阻态时

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1040462/ts3a4751-when-input-is-hi-z

器件型号:TS3A4751

您好!

输出高阻态是否设置为以下?

IN:L

否:Hi-Z

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 IN 为低电平时、NO 和 COM 引脚相互断开、即它们是 Hi-Z

    当 IN 为高电平时、NO 和 COM 引脚被连接。 如果没有施加外部信号、则两个引脚都悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    正如 Clemens 提到的、IN 引脚控制 NO 之间的连接状态、确定它是已连接还是已断开。

    在数据表的第7.4节中、您可以看到在 IN 输入条件下该器件如何工作的真值表。


    当 IN 为 L 时、NO 到 COM 路径为高阻态

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 IN 为 H 时、如果 NO 为 Hi-Z、COM 为 Hi-Z

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。