您好!
在数据表的第11节中、建议在 TMUX6111的双电源设置中的 Vdd 之前斜升 VSS。 这是因为潜在的反向供电行为、还是有其他原因?
谢谢、
玫瑰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rose、
最重要的方面仍然是在两个电源启动前确保正确的 GND 连接。
它不是反向供电、因为这是 TMUX611X 数据表中的一个特定线路、类似的 TMUX721X 数据表中不存在该线路-在架构方面、该线路是非常相似的器件。 当输入端的信号大于或小于 VDD 时、多路复用器中实际上会发生反向供电、这会导致 ESD 二极管导通、从而使输入信号变得或多或少是"源"-因此先斜升 VSS 实际上不应导致反向供电、因为没有带电信号 电源在器件的工作点保持稳定之前、实际上应该位于输入端、因为该器件没有断电保护功能。
我正在与我们的设计团队合作、了解为什么会有这种建议-这不是通常提到的问题、因此我们正在验证与我们的其他中压多路复用器相比、这种器件是否有任何差异、这是为什么会有这种情况的原因。 由于一个较旧的设计团队处理此器件、因此需要一些时间才能找到答案-但我们应该在9月30日之前提供一些信息、但如果我提前收到这些信息、我一定会将其传递给我。
尽管如此-最重要的考虑是在两个电源电压斜升之前先建立一个牢固的接地连接、因为没有接地连接并且斜升电源可能会损坏/损坏器件。
如果您在平均时间内有任何问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!
最棒的
Parker Dodson