Other Parts Discussed in Thread: TMUX7208, OPA991, TMUX8108, TMUX7308F
主题中讨论的其他器件: OPA991、 TMUX8108、 TMUX7308F
我们将两个 TMUX7208用作电池选择器多路复用器、并将 OPA991用于测量电池串中的电池电压。 我们使用 TMUX 的单电源模式、并将其连接到顶部电池电压(+33.6V)和接地(0V)。 OPA 使用相同的电源。
由于所有三个器件的电流相当高、我们希望能够将它们与电池组上的 MCU 电源域一起关闭。
我们已经了解了两种解决方案。
A)高侧开关:这样可从 TMUX VIN 中移除+33V。 但根据数据表、S1-S8不得超过 VIN+0.5V。 我无法弄清楚保护输入的工作原理。 因此、我实际上已经在每个 S1-S8和 VIN 之间安装了二极管、以确保永远不会超过该值。 因此、高侧开关仅在器件未通电时、如果 S1-S8能够超过 VIN、则其工作。 (我移除了二极管)
B)低侧开关。 使用低侧 FET 切断 GND。 这有一个简单的优势、即我们可以使用一个易于从 MCU 运行的单低侧 TTL 电平 N-FET。 如果允许的话、这是一个值得怀疑的问题。
我希望您能为我们提供一些有关如何禁用这些器件的技术知识。