This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4051:VOH、VOL 和热阻

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1039944/cd74hct4051-voh-vol-and-thermal-resistance

器件型号:CD74HCT4051

大家好、

我的客户想知道 CD74HCT4051M96 (SOIC)的规格、该规格在下面列出、但在数据表中未进行说明。 请帮帮我。

  • VOH (例如 VCC-0.1至 VCC)
  • 电压(例如 Vee 至 Vee+0.1)
  • SOIC (M)封装的热阻参数(Rtheta_JC、JA、JB)

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 VOH/VOL 规格、因为该器件没有任何有源输出。

    闭合 Ω 的行为类似于电阻器、通常为40k Ω。 输出电压取决于输入电压和负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    由于这些是无源器件、因此这些器件没有 VOH/VOL 规格。  像 CD74HCT4051这样的信号开关/多路复用器将输入信号传递到输出。 输入和输出电压之间的差异将取决于流经开关的电流以及开关闭合时的电阻大小。 对于该器件、电阻可能会在40欧姆和270欧姆之间波动、具体取决于所使用的电压节点和温度。 基于此、您可以将闭合开关视为电阻器、并在给定应用特定输入电压和负载电流的情况下计算压降。

    有关16D (SOIC)封装的热性能信息、请参阅下表(请注意、这是来自不同器件、但封装热性能信息通常与采用相同封装的器件类似):

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、Bryan、

    我明白了。 感谢 您的快速支持!

    此致、
    Kazuto