This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1237:提问

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV1G125, TMUX1237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1039142/tmux1237-question-asking

器件型号:TMUX1237
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV1G125

大家好、

我的客户希望使用 TMUX1237替代 SN74CBTLV1G125。

我认为逻辑是好的、但我不确定是否可以。

团队能给我一些建议吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    看起来不错-逻辑是相同的、我看不到使用 TMUX1237替代这里的2个 SN74CBTLV1G125有任何问题。 有关实现的一个注意事项是 SEL 引脚应始终具有已定义的逻辑状态-因此、如果 SHT35_RST 一直悬空、我强烈建议添加下拉/上拉电阻器、以确保在 SHT35_RST 悬空时具有已定义的逻辑状态-如果 SHT35_RST 从未悬空、则不应在此处悬空 任何问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的信息。

    Jason