This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1104:需要备选 P/N - TMUX1104DGSR

Guru**** 2557990 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1104, TMUX1108, TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1039176/tmux1104-alternate-p-n-required---tmux1104dgsr

器件型号:TMUX1104
主题中讨论的其他器件: TMUX1108TMUX1109

尊敬的团队:

我们在 其中一个项目中使用 TMUX1104DGSR。

目前、我们的任何供应商都不提供该功能。

您是否可以为相同的问题建议替代 P/N?

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    TMUX1104是我们的精密器件之一、我们与该器 件不具有相同精度等级的 P2P 匹配、最接近的器件是 TMUX1204DGSR、在封装和引脚排列方面-目前也没有库存。 我们仍有适用于 TMUX1104 (DQA 封装)的其他封装型号、它们在更小的无铅封装中具有相同的引脚配置、这可能是我们目前拥有的最佳解决方案。  我们还有 TMUX1108 (8:1)和 TMUX1109 (2通道4:1)-但这些器件不是引脚对引脚、因此我们没有固体替换器件、不需要在项目中进行大量重新设计。  

    最棒的

    Parker Dodson