This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000:需要 TS3DDR4000的仿真模型

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1038858/ts3ddr4000-need-simulation-model-for-ts3ddr4000

器件型号:TS3DDR4000

您好!

您能否为 TS3DDR4000提供仿真模型? 您当前可用的模型是加密的 HSpice 模型、您能否共享一个可在 ADS 等工具中轻松使用的未键入模型。

我必须将 TS3DDR4000的模型与 PCB 互连和 IBIS AMI 模型结合使用、以实现完整的通道性能仿真。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamal、

    我们没有未加密的 HSpice 文件、因为我们不再支持用于模拟信号多路复用器/开关的 HSpice 文件、因此没有未加密模型。 遗憾的是、这是我们针对列出的此器件拥有的唯一模型、由于我们目前正在尝试为较新器件创建模型、因此目前积压的工作非常严重。  

    话虽如此-模拟多路复用器/开关通道参数实际上只是一个 RC 电路-其中 C 是导通电容、R 是导通电阻。 使用数据表中的数据、可以使用无源元件建立一个简单的模型。 使用最坏情况 R 和 C 值将根据这些值测试的规格为您提供最坏情况的系统仿真。 它的准确性不如实际器件、但它将粗略估算最坏情况下的通道性能对系统的影响。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson