This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:CD4066切换时发出声音

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1036017/cd4066b-cd4066-audible-pop-when-switching

器件型号:CD4066B
主题中讨论的其他器件:TS5A22364

我正在使用 CD4066选择一种仪器(引脚1中的吉他/引脚3中的 Sitar)、并将所选仪器输出到(引脚2)中的通用输出踏板。 选择任一输入时、相应的 LED 也会亮起。

我目前正在测试下面原理图中显示的电路、在吉他输入、sitar 输入和踏板输入处添加2.2MOhm 电阻器。 电路工作正常、但在切换输入时会出现非常明显的噼啪声。 是否有人知道可以采取什么措施来减少这种噼啪声?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

     当  先前在所选通道上积累了无法放电的电荷时、您听到的"噼啪"噪声会出现。  因此、当切换时、此电荷会通过扬声器放电、从而产生爆音。

    为了帮助减少此问题、您需要一种方法来确保在未选择的输入端连接放电路径(例如实现外部分流电阻器)、以便在切换到时不会产生任何累积电荷。

    此外、我们产品系列中的开关具有内置的噗声/嘀哒声降噪功能、可为您解决此问题。 请查看 TS5A22364作为示例和可能的解决方案、以代替 CD4066。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >"为了帮助减少此问题、您需要一种方法来确保在未选择的输入端连接放电路径(例如实现外部分流电阻器)、以便在切换到时不会产生任何累积电荷。"

    在我的案例 中、吉他输入和接地之间有2.2M Ω 电阻器、Sitar 输入和接地之间有另一个2.2M Ω 电阻器、踏板输入和接地之间有另一个2.2M Ω 电阻器。 2.2MOhm Ω 不应用作分流电阻器?

    此致、
    Luke

    您好、Luke、

    重新打开此线程。 2.2MOhm 电阻器的问题在于、电阻器的大小可能太大、无法在转换之间足够快地对节点放电。 如果您可以更好地协助放电过程、我建议使用较低的值。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩、大家好、我同意2.2M Ω 电阻过大。 您会建议什么范围的值? 100千欧姆电阻可能会起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    这取决于您在输入之间进行切换的速度。 切换速度越快、对该节点放电所需的速度就越快。 您可能需要50欧姆或100千欧可能足够好、这是您可能需要进行一些试验和错误以查看在您的应用中使用什么值的事情。

    谢谢!

    Bryan