This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:哪种 DRC 封装图正确?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1037995/ts5a22362-which-drc-package-drawing-is-correct

器件型号:TS5A22362

E2E、  

我想对 TS5A22362DRCR 和 TS5A22362DRCR-nm 封装图进行一些澄清。 DRC 和 DRC0010J 这两种不同的封装图具有不同的尺寸。

哪个图对应于哪个磁性元件状态?  

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的参与。 我们正在跟进我们的产品工程团队、并将在9月23日之前回复您。  

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们与我们的封装团队进行了核对、详情如下所示。

    TS5A22362DRCR 器件采用 DRC0010J 封装图。

    TS5A22362DRCT-nm 器件采用 DRC (S-PVSON-N10)封装图。

    希望这能解答您的问题。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这回答了问题! 谢谢!