This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A623157:2通道、2:1 SPI 多路复用器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A623157, TMUX1574, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1038083/ts5a623157-2channels-2-1-spi-mux

器件型号:TS5A623157
主题中讨论的其他器件: TMUX1574TMUX1575

大家好、

客户希望找到一个2倍2:1多路复用器的 SPI 多路复用器、而不是更大的多路复用器。
我在查看目录后找不到任何合适的器件。
www.ti.com/.../products.html

客户想知道 TS5A623157是否可以将 SPI 信号管理为多路复用器。
带宽与 SPI...兼容、但如果不支持 SPI 信号。
您知道原因吗?
感谢您的澄清。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TS5A623157肯定能够支持 SPI 信号。 满足设计带宽和电压要求的任何器件都将起作用。 毕竟、TI 多路复用器是无源器件。 未将其列为"支持 SPI 信号"的原因是 SPI 的引脚排列。 SPI 是一种4线协议、因此您需要4个通道。 这与器件列为"支持 I2C 信号"的原因相同。 I2C 是一种2线协议、因此2通道2:1在此处工作。
    我建议使用4通道2:1器件作为 SPI 多路复用器。 请查看以下内容:

    https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html?pqs=paqs&familyid=520#p1143=2:1%20SPDT&p480=4


    TMUX1574和 TMUX1575是我们看到用于 SPI 多路复用的常见器件。 这里的主要区别在于、TMUX1575将在1574上支持1.2V 逻辑与1.8V 逻辑。 请注意、这两个器件也可以在 I/O 线路上支持2个 VDD、并在控制引脚上集成了下拉电阻器。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    非常感谢。

    非常有帮助。