This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3154:多个问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1038134/ts5a3154-multiple-questions

器件型号:TS5A3154

1) 1) TS5A3154是"先断后合"还是"先合后断"开关? 网站上的信息显示"先断后合"、但 PDF 数据表中提到了"先合后合"(tMBB)。 我们正在设计一个多位 DAC、该 DAC 使用高阻抗电流源、而不是通过 TS5A3154在真正的接地和基于运算放大器的 IV 转换器的求和结之间切换电流。 我们需要"先接后断"、以避免电流源出现空载并产生"干扰"。

2) 2)图 数据表的5显示了 Vcom =~1V 时电荷注入变为零。 在本例中、Vcom 将为~0V、因此我们需要探索此特性、并将此开关的 GND "偏置"为~-1V、以降低电荷注入的影响(我们知道需要进行修整以获得最佳结果)。 我们的理解是、这只是意味着净电荷注入为零、但随着 Vin 上升、仍有电荷流入和流出开关。 我们是对的吗?

3) TS5A3154的最大开关速度是多少(也就是说、我们可以打开和关闭开关的速度是多快)? 预置。 如果 TI 能够提供数据、因为这会影响 DAC 的最大采样率。 Ton 和 toff 只是"传播延迟"。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    1)看起来这是产品页面上"参数"选项卡的拼写错误(如果您在"特性"选项卡中查看、则会列出正确的先合后断功能)。 感谢您的查找。 我们将对其进行更新、以避免将来出现混淆。  
    数据表在这里是正确的。 TS5A3154将具有先合后断开关。
    *这里的另一个注意事项,我只提到它,因为 MBB 器件相当稀缺,如果有好处,您可以始终使用具有单个通道控制的2通道1:1,并将输出连接在一起,并通过控制引脚实施 MBB 逻辑

    2) 2)您的理解是正确的。 引脚上将会有一些电荷、看起来它抵消 了 Vcom = 0.8V 左右时产生的电荷注入、从而输出 QC  

    3)导通/关断时间是开关时间、而不是传播延迟。 请参阅数据表中的图17:  

    Ton 定义为当输出跟随输入(开关打开)时逻辑切换到、反之亦然。 请注意、这是在50欧姆和35pF 负载的给定条件下进行的、V+是 Vcom。  

    因此、根据图6、可以看到 Ton 和 Toff 随电源电压变化。 这些是典型的。 它们比数据表显示的典型值保守一些、但这将是更典型的实际测试结果。



    谢谢、
    Rami