This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157DBVR

Guru**** 2383930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1036702/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157dbvr

器件型号:SN74LVC1G3157

你(们)好

请根据   PCN# 20210806001.1向我提供 SN74LVC1G3157DBVR 器件的最新更新的完整材料声明。

谢谢、此致

Thomas George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您可以通过以下链接(已放入 SN74LVC1G3157DBVR 器件中)查看我们针对每个器件的最新材料声明:

    https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=SN74LVC1G3157DBVR

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的更新。

    但根据 PCN、在菲律宾有一个新的制造基地已建立。 但是、我在特定器件材料声明列表中看不到有关该生产站点的任何更新。

    请澄清问题。

    谢谢、此致

    Thomas George  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    让我联系我们的质量团队、并在第二天左右返回给您更新。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    因此、由于向新制造工厂的这一转变尚未完成、因此最新的材料声明尚不可用。 但是、您可以确保新站点的材料 也符合 RoHS/绿色环保/符合 REACH 标准。

    材料完全发布后、文档将通过上面我提供的链接提供。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan 的更新。

    我希望器件材料声明为绿色、但根据我们的流程、我们需要更新我们数据库中的完整材料声明详细信息、

    因此,在我可以预期的任何特定时间,数据都将可用?

    如果您可以提供一些时间线、那将会很有帮助。

    谢谢、此致

    Thomas George   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    不幸的是,我没有这方面的时间表。  E2E 论坛通常会讨论更多技术讨论和问题。

    您可以尝试联系下面链接的客户支持团队、以尝试了解有关此方面的更多信息。  

    https://ticsc.service-now.com/csm/?_ticdt=MTYzMjI0MzAyM3wwMTdhYmY0M2MxNGEwMDA3YzczM2EyNjZiMWMxMDMwNzMwMDFhMDZiMDBiZDB8R0ExLjIuMjEwNjkyMzY2MC4xNjI2NzA2NTI3

    谢谢、

    Bryan