This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:关于串扰

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1036943/tmux1208-about-crosstalk

器件型号:TMUX1208

大家好、

 

我们了解典型串扰为-64dB 和-42dB。

我们有三个问题。

 

----

[第1季度]

如果您有任何信息、请告诉我们 Max 和 Min 值吗?

 

[第2季度]

您能告诉我们直流电平(f=0MHz)的串扰值吗?

 

[第3季度]

我们想知道典型串扰值的器件之间的可变性。

您能告诉我们直方图吗?

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    感谢您提出这些问题。 请参阅以下内容:

    1) 1)很遗憾、我们无法为此参数提供任何最小值/最大值数据。 然而、这个参数在不同条件下相对稳定(当器件是独立的时、这就是数据表值的推导方法)并且通常受到诸如输入频率、布局和负载等外部源的影响更大。

    2) 2)直流电几乎不存在串扰。 串扰在很大程度上受输入频率的影响、频率越高、串扰就越明显。

    3) 3)我们没有相关的直方图。 如前所述、器件本身在工艺/制造和输入条件下对该参数的变化非常小。 主要问题在于系统中如何使用多路复用器、以及输入端是否涉及高频率或连接额外电容。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan - San、

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏