This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV16292:多路复用器/多路信号分离器澄清

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1037308/sn74cbtlv16292-mux-demux-clarification

器件型号:SN74CBTLV16292

各位专家:

你好。

我想确认器件 SN74CBTLV16292引脚的 B 侧和 A 侧是否分别配置为输入和输出?

有可能吗? 谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

     SN74CBTLV16292 器件是一款无源开关、支持从 A 到 Bx 和从 Bx 到 A 的双向通信、具体取决于选择(S)引脚逻辑。 请注意、当通道未使用时、B 侧有一个内部500欧姆端接电阻器。  

    例如:

    当 S 为低电平时、一个端口被连接至 B1端口并且这些端口为开路以进行双向通信。 在此期间、B2端口通过500欧姆电阻端接至 GND。  

    当 S 为高电平时、一个端口被连接至 B2端口并且这些端口为开路以进行双向通信。 在此期间、B1端口通过500欧姆电阻器端接至 GND。  

    希望这能解答您的问题。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh