This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:CLK/数据引脚交换

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1036507/ts5mp646-clk-data-pin-exchange

器件型号:TS5MP646

大家好、

我的客户将 TS5MP646用于 MIPI 开关、标题是 CLK/数据引脚是否可以交换? 如数据连接 CLK 引脚、CLK 连接数据引脚? 谢谢!

B.R

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    是的、如果这些通道最适合您的应用、则可以将其互换、以用作 CLK 或数据通道。 它们在功能上是相同的、如果以这种方式使用、则不会影响性能。

    此外、请注意、我们建议使用名为 TMUX646的 MIPI 开关的更新版本。 建议在所有新的 MIPI 开关设计中采用这种方法。

    谢谢!
    Bryan