This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 ADG728BRUZ 的 TI 等效解决方案

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1036034/ti-equivalent-solution-for-adg728bruz

尊敬的 TI:  

我正在寻找一个与 ADG728BRUZ 类似但具有更多通道的开关矩阵。 现在的问题是我们计划将矩阵开关 IC 扩展到>12个通道并具有更多 I2C 地址、因为我们可能需要使用其中的四个以上。 目前、此 IC 只有两个地址位、将其限制为仅四个地址位。  

TI 是否有任何基于我的描述的解决方案?  

谢谢、  
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们目前没有任何可通过 I2C 进行控制的开关。 因此、如果他们需要此 I2C 功能、我们没有针对此应用的解决方案。 您能在此处帮助详细说明确切的用例吗、以便我们可以记下它吗?

    但是、如果他们愿意将 SCL/SDA 引脚重新用于更多地址引脚以实现更大的通道数、我们可以解决这个问题。

    如果这里是一个选项、我建议 使用 MUX506 、这是一个需要4个地址引脚来切换 通道的16通道多路复用器。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、  

    MU506一次只能有一个通道连接到输出端、但  ADG728BRUZ 允许多个输入连接到同一输出端。 TI 是否有任何开关矩阵允许多个输入 同时连接到输出?  

    此致、  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的测试板上、我们将有12个通道、我们希望能够将所有12个通道连接到一个输出、以用于其中一个应用。 您是否有解决方案来实现这一目标?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的澄清。 如果是这种情况、我建议的最佳解决方案是使用4通道中的3个1:1开关并将所有输出连接在一起。  TMUX1511 是一个很好的选择、因为每个通道都有一个 SEL 引脚、可以打开/关闭每个单独的通道。

    谢谢、

    Bryan