This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:输入电容

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1035940/ts3a27518e-input-capacitance

器件型号:TS3A27518E

尊敬的团队

 TS3A27518EPWR 是否具有可为 客户提供 设计参考的温度与输入电容变化参数?

以下参数在数据表第7页仅为25度。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我看不到有关 TS3A27518E 的数据表的那一部分 。 下面是我看到的第7页、给出了整个温度范围内典型值为21.5pF 的导通电容、而不仅仅是25°C。

    不过、很明显、输入电容不会随温度波动太大、并且通常会受到开关所处工作电压的更大影响。 因此、数据表中指定电压电平下的典型值在整个温度范围内将非常相似。

    谢谢!

    Bryan