This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:合适的音频 SPDT 开关解决方案

Guru**** 2613435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1035732/ts5a22364-suitable-audio-spdt-switch-solution

器件型号:TS5A22364

各位专家、您好!

我的客户希望为音频开关的以下情况找到合适的解决方案。 我们是否可以知道是否有任何建议? 竞争对手是 ISL54405。 谢谢!

  • 单端口或双端口 SPDT
  • SNR 约为120dB
  • THD+N 大约为-100dB @ 32 Ω
  • 低导通电阻< 1欧姆
  • 工作电压为3.3V
  • 小尺寸

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    对于该器件、我们没有精确的引脚对引脚器件(该器件具有一些额外的功能引脚)。 但是、如果您只需要复制多路复用方面、 TS5A22364 将是我们可以提供的最接近所列规格的产品。

    该器件具有低 RON (0.65omhs)、可在高达5.5V 的电压下工作、在3.3V 的情况下具有0.008%的 THD。

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!

    Bryan