This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:SN3257QDYYRQ1与放大器;TMUX1574DYYR 之间的比较表

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1035701/sn3257-q1-comparison-table-between-sn3257qdyyrq1-tmux1574dyyr

器件型号:SN3257-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

 您能帮我在 SN3257QDYYRQ1和 TMUX1574DYYR 之间共享比较表吗?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helena、

    这些器件具有非常相似的性能、但主要区别在于 SN3257-Q1也通过了汽车认证、这意味着它必须经过额外的认证流程才能获得此类评级。

    如果终端应用不需要此汽车认证、则 TMUX1574将在这种情况下完美工作。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!

    Bryan