This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:无输入时的输出状态

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1035227/cd4051b-output-status-when-no-input

器件型号:CD4051B

大家好、

当输入 X0悬空时、输出 X 的输出状态是什么? (X 选择为 X0通道)  

输出级内部是否存在任何上拉或下拉电阻器?

谢谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    我相信您在询问输入浮动时的输出(对于 CD4051B、这将是浮动 ChannelX 并查看输出的 COM)。
    您只需查看浮点输入上的内容、这可能只是噪声。 该器件内部没有任何下拉或上拉电阻。 它只是一 个无源8:1器 件、其中所选输入通道上的信号(由控制逻辑引脚 A、B 和 C 决定)将出现在输出上。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的回复。 明白了。  

    您或团队是否具有器件输出级的电路结构? 如下面的功能图所示、是 TG 块。 谢谢!

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传输门包含一个 N 沟道和一个并联的 P 沟道晶体管;请参阅应用报告的第2.2节 选择合适的德州仪器(TI)信号开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    Clemens 响应正确。 传输门是一个并联的 NFET 和 PFET、可在电压输入上实现更平坦的导通电阻。  



    谢谢、
    Rami