This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:最大功耗

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1033220/ts12a12511-maximum-power-dissipation

器件型号:TS12A12511

大家好、

我有一位客户在 TS12A12511中进行设计、想了解一些  有关最大功率耗散的信息。

您能否为此提供一些数据或报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 电流的绝对最大额定值为50mA。 最坏情况下的导通状态电阻为12.5k Ω Ω、这将产生31mW 的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    器件的最大功耗将基于最大规格。  

    简单多路复用器/开关的功耗公式如下:P_dis = IDD* VDD + ISS* VSS + N *(I_SW_max^2 * R_on (最坏情况))

    对于此器件、N = 1 (因为只有一个通道)  

    I_SW_max (连续电流限制)= 50mA  

    一般来说、VDD 和 VSS 的功耗将非常低、并且大多数功率来自开关电流、因此具有最大导通电阻的电源通常是最坏的

    例如、对于5V 电源、耗散的最大功率为:

    P_ds_max = 5V * 1uA + 0V + 1*(50mA * 50mA * 12.5)= 31.255mW -开关通道中的大部分功率耗散。  

    实际上、这是 按照指示使用器件时预期的最大功率耗散(因为在规格下的电源电流最大为1uA、当您查看最大电源电压时<=12V 时、该值非常低)。 因此、这基本上是 事实上的限制、就好像您按照器件的指示操作时、耗散的功率不应大于31.255mW -这不一定是限制、但在使用指定的器件时、器件不应超过该限制。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Parker 和 Clemens、

    感谢你的帮助。

    我们的客户还有其他问题、如下所示。 请提供 TS12a12511引脚7的最大功耗?

    它瞬间降至接近-12V。 (蓝色波形为7针 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    首先、VCC 上的浪涌电压至少超过-6.5V、几乎是该电压的两倍、这可能会对器件造成损坏、因为这也远远超出规格  

    功耗取决于通道电流、正电源以及负电源。 如果黄色是引脚7上的电流乘以 VSS 值、则负电源将耗散|VSS * ISS|。 因此、|-12 * 0.003694|将为44.328mW -但正如我在前面提到的那样、-12V 低于最小绝对值、这种类型的操作可能会损坏器件。  

    最棒的

    Parker Dodson