This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:关于输入保护二极管和-VCC 引脚绝对最大额定值;-VCC 引脚(引脚7)上是否有二极管

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1034952/ts12a12511-about-input-protection-diode-and--vcc-pin-absolute-maximum-rating-is-there-a-diode-on-the--vcc-pin-pin-7

器件型号:TS12A12511

您好!

让我向您提出一个与上一个主题相关的问题。
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1032569/ts12a12511-about-input-protection-diode-and-com-pin-absolute-maximum-rating/3817706#3817706

"-VCC (引脚7)"上是否安装了保护二极管?
VCC 引脚还具有负电压瞬态、我想检查是否存在保护二极管。

此致。
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    没有从-Vcc 安装保护二极管。 二极管会破坏 I/O 信号并向-Vcc 放电、而不是从-Vcc 放电。 是否已按照数据表中的建议使用旁路电容器? 负瞬态需要从外部进行滤波。     您可以在 RC 滤波器中使用旁路电容器、以帮助消除此瞬态。

    谢谢、
    Rami