This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219:数据表中的 cs (off)、CD (off)和 cs (on)/CD (on)之间有何差异

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1034472/tmux6219-what-is-the-difference-between-cs-off-cd-off-and-cs-on-cd-on-in-the-datasheet

器件型号:TMUX6219

您好!

请让我向您询问有关"电容"的基本问题、如下所示。

数据表上有3种相关规格。

也就是说、  

 CS (off):40pF (typ)、CD (off):58pF (typ)、cs (on)/CD (on):150pF

您会告诉我这些电容的含义吗?

这是否意味着"每个 S、D 引脚"与"GND"之间、以防"关断"

以及"S"至"D"引脚(寄存器上的并联)之间(如果为"ON")?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takumi、

    在这两种情况下、电容都以 GND 为基准。 Cx (off)描述了开关处于"关断"状态且 C 和 D 引脚未连接时的负载。 Cx(ON)描述了路径为“开”且在路径上加载了 cs 和 CD 时的加载。 为了获得 Con、它并不像添加 Cs (off)和 Cd (off)那样简单、因为当开关打开时导体面积将增加、所以您将看到从 C(off)跳转到 C(on)。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami-San:

    感谢您的回答!

    我很理解。

    此致、

    Takumi