This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:COM1/2的输入电压范围

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1033617/tmux136-input-voltage-range-for-com1-2

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件: TMUX1072

您好!

我们注意到、对于 SEL 和 EN_bar、VIH 为1.3V (最小值)。  

COM1/2的输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    VIH 以 SEL 和/EN 引脚为基准、因为它们是数字逻辑引脚。 COM1/2引脚不控制任何逻辑、而是无源的、只允许来自 A1/2和 B1/2的信号通过开关、因此它们没有 VIH 电平。  
    建议通过这些通道的最大电压列在"V (I/O)"下的建议运行条件中。 该电压范围为0至3.6V、与电源电压无关。 但是、SEL 和/EN 电压不应超过 VCC 电源电压。  

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    COM1的输入、A1和 A2的输出。 因此 COM 不应有 VIH 和 VIL 限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COM 没有 VIH、因此没有限制(但是、正如我在上面所说的那样、有一个最大建议电压)。 COM 是交换机的通用连接、其中 A 或 B 端口将短接至。 I/O 引脚上的电压电平将对逻辑电平没有影响。 它们只需创建一个连接、使无源开关通过 I/O 信号。 根据 SEL 和/EN 引脚上实现的逻辑,COMx 将短接至 Ax 或 Bx 或切换至高阻抗状态:  



    对于您的电路、COM1只输出到 A1。 它不会将两个信号同时驱动到 A1和 A2。 当/EN 和 SEL 均为低电平时、COM2将连接到 A2。 目前您是 COM2 -> A2连接在 COM2侧浮动。  
    VIH 和 VIL 电平用于 SEL 和/EN、因为这些是数字逻辑引脚、用于确定开关将如何反应。  

    SEL 和/EN 引脚的 VIH 电平为1.3V、这些引脚的 VIL 为0.6V。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami。

    您是否有其他推荐的导通/关断电容类似于 TMUX136的器件? 因为此器件当前缺货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于双通道2:1器件、TMUX1072将是下一个闭合的开/关电容。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TMUX136、如果希望端口上的电压为零、COM 可以悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将未使用的引脚保持悬空、但建议在高速应用中通过50欧姆电阻器将其端接至接地。

    请参阅 TI 高精度实验室-开关和多路复用器:我是否可以将未使用的引脚悬空?

    谢谢、
    Rami