This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要添加一个 PCIe 扩展器(开关)、用于将1个 PCIe 插槽转换为4个 PCIe 插槽。

Guru**** 2526090 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO3130, TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1033847/i-need-to-add-one-pcie-expander-switch-which-converts-1-pcie-slot-to-4-pcie-slots

主题中讨论的其他器件:XIO3130TMUX1309

在我们的应用中、我们有一个具有1个 PCIe 插槽 Gen2.0的 CM4、我需要添加一个 PCIe 扩展器(开关)、该扩展器可将1个 PCIe 插槽转换为4个 PCIe 插槽。

请告知我们必须用作支持我们的应用的扩展器(开关)的器件(IC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 只生产 XIO3130、这是一种1:3扩展器/开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、您好!

    正如 Clemens 提到的、如果您希望扩展 PCIe、我们的产品系列中就不会有解决方案。 但是、如果您仅尝试在某些信号(例如 PCIe 时钟)之间切换、我们可能会提供解决方案。

    如果是这种情况、您要在其中切换多少条线路? 它们的频率和电压是多少? 您似乎需要4:1多路复用器、但通道数会因您尝试在4个 PCIe 插槽之间切换的引脚数而异。
    尽管 TMUX1309作为具有500MHz 带宽的4:1、可支持高达5.5V 的电压、是一个很好的起点。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我们有 Gen2.0、1x PCIe 插槽、这意味着几乎有18个引脚、因此在我们的项目中、我需要将这个1x PCIe 插槽转换为1x 4个 PCIe 插槽、那么我们怎么做呢、是否有任何特定的 IC 可用于开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个 XIO3130仅为您提供三个下行端口。 如果您使用 XIO3130、则需要级联其中的两个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将任何与 XIO3130相关的参考设计发送给我们、以便我能够完成该过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在相应的团队中为您提供支持。

    谢谢、
    Rami