This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257C:下冲保护电压和绝对最大范围

Guru**** 2481695 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3257C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1033362/sn74cbt3257c-undershoot-protecting-voltage-and-absolute-max-range

器件型号:SN74CBT3257C

您好!

我对 SN74CBT3257C 等一些 CBT 器件中的下冲保护功能有疑问。

我已阅读以下文档。  

https://www.ti.com/lit/pdf/scda008

因此、我认为我理解下冲保护的基本概念。 它是为了在开关关闭时保护错误的接通。

但我对输入电压的绝对最大范围 和这种欠保护电压感到有点困惑。

 

例如、SN74CBT3257C 表示它具有高达-2V 的下冲保护功能。
另一方面、绝对最大输入电压范围高达- 0.5V ~。
如何思考?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    绝对最大值表给出了-0.5V 和7V 作为限制-是的、但也列出了例外情况。 本质上、如果此电流不违反绝对最大钳位规格、则有助于栅极电压跟踪至-2V 的钳位电路将开始消耗流经它的电流(-0.5V 是、它通常会开始传导电流) (当电压低于-0.5V 时、钳位可处理灌入其中的电流高达50mA)  

    如果满足钳位条件、则该器件(与其他 CBT-C 系列器件一起)已证明在下冲事件期间保持总线隔离低至-2V、因为钳位是下冲保护电路的一部分、 而在其他器件中、模拟 I/O 上的钳位往往更像是一个简单的二极管、这就是允许-2V 下冲的原因(暗示一定不能超出钳位电流、但仍然如此)  

    我知道、由于数据表中没有明确说明、这可能会有点令人困惑、但对于大多数下冲事件、在-2V 或以上时、器件能够保持隔离、同时不会损坏器件。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson