This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309:当 VDD 上无电源时、TMUX1309 I/O 引脚泄漏电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1032626/tmux1309-tmux1309-i-o-pin-leakage-current-when-no-power-supply-on-vdd

器件型号:TMUX1309

大家好、

我的客户想要评估 TMUX1309。 并且它们担心泄漏电流。 如果 VDD=0V、并且 I/O 引脚上有5V 信号、这是否会通过 IC 的内部电路将任何从受电 I/O 到 VDD 的泄漏电流引入?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    输入端未将 ESD 二极管连接到电源轨-因此无法进行反向供电(通过未供电的 VDD 引脚泄漏)、因为器件内部没有连接。 但是、该器件不是传统的断电保护器件-它会将输出(模拟 I/O 输出)保持在较低的水平-我们的一个规格值是输出将保持在400mV、以帮助缓解可能的下游 ESD 正向连接。  

    简而言之、不会从模拟 I/O 向未供电的 TMUX1309的 VDD 反向供电、但输出端会有一些电压(例如、如果 S1上为5V、则 D =/= 0V 时的电压(对于3V、输出端的电压<= 400mV)  如果该输出电压足以触发下游器件的正向传导、则可能会出现一些泄漏-但这将是一种逐例情况、因为许多器件在该低电压下不会触发 ESD 二极管。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    谢谢。