This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:用于 CAN 接口的 TMUX1208

Guru**** 2544100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1032522/tmux1208-tmux1208-used-for-can-interface

器件型号:TMUX1208

您好、先生、

我在实现具有相同 CAN ID 的不同模块的 CAN 通信方面面临一个挑战。

我想使用双向多路复用器在同一总线上选择不同的模块。

我的问题是、我能否将该多路复用器用于 CAN 信号???   

或者、您还有其他解决方案吗???

此致、

Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以多路复用 CAN 总线信号、但必须确保多路复用器能够处理总线上实际发生的电压。 (CAN 规范要求接收器可以处理±12V 电压;您的总线的范围可能更窄。)

    您可以更改模块吗? 是否可以使用具有睡眠或待机功能的 CAN 收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总线电压对我来说不是问题、我的 CAN 收发器在5V 电压下运行。

    TMUX1208主要用于模拟通道、因此是否可以用于 CAN????

    是否有其他解决方案可用??

    此致、

    Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果总线电压不高于5V、则可以使用 TMUX1208 (或任何其他5V 多路复用器)对其进行开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat、

    如果任何具有 r.t 的输入上的电压从未超过5V (使用5V 电源)  此器件的 CAN 实施不应存在问题-器件通过通道的电流限制为+/-30mA -而对于设置、我相信您不会遇到这种问题。  

    如果这些因素与您的应用相符、那么对于此应用中的1208而言、这不应该是一个问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson