Other Parts Discussed in Thread: TMUX6208, TMUX6219, TMUX7219
主题中讨论的其他器件: TMUX6219、 TMUX7219
大家好、
我的客户正在寻找多路复用器/开关 解决 方案作为 UART 信号的开关。 我们在这里有什么建议吗? 我们是否只需要 关注 带宽? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
感谢您的参与、我们一定会为您提供支持。 请详细介绍该用例以及如何选择 TMUX6208。
-所需的信号电压是多少?
-可用的电源电压轨是什么?
多少通道、信号进出? (您是否有粗略的原理图或方框图)
-您是否正在寻找8:1多路复用器?
我们最常见的情况是使用了2通道、1:1 (SPST)或2通道、2:1 (SPDT)配置、但它可能会因系统要求而异。
我们的所有器件都可以支持所需的 UART 数据速率、因此我对上述因素更感兴趣。
谢谢、
此致、
Sandesh
您好、Frank、
只是想跟进此帖子、看看我可以如何提供进一步的帮助。 下面是一些可用于 UART 的选项。
2通道、2:1 (SPDT) TMUX6219 -+/-4.5V 至+/-18V 或4.5V 至36V
2通道、2:1 (SPDT) TMUX7219 -+/-4.5V 至+/-22V 或4.5V 至44V
2通道、2:1 (SPDT) TS5A23157- 1.65V 至5.5V
谢谢、
此致、
Sandesh