This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6208:UART 信号切换

Guru**** 2502725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6208, TMUX6219, TMUX7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/981186/tmux6208-switch-of-uart-signal

器件型号:TMUX6208
主题中讨论的其他器件: TMUX6219TMUX7219

大家好、

我的客户正在寻找多路复用器/开关 解决 方案作为 UART 信号的开关。  我们在这里有什么建议吗? 我们是否只需要 关注 带宽? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的参与、我们一定会为您提供支持。 请详细介绍该用例以及如何选择 TMUX6208。

    -所需的信号电压是多少?

    -可用的电源电压轨是什么?

    多少通道、信号进出? (您是否有粗略的原理图或方框图)

    -您是否正在寻找8:1多路复用器?

    我们最常见的情况是使用了2通道、1:1 (SPST)或2通道、2:1 (SPDT)配置、但它可能会因系统要求而异。

    我们的所有器件都可以支持所需的 UART 数据速率、因此我对上述因素更感兴趣。

    谢谢、

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    只是想跟进此帖子、看看我可以如何提供进一步的帮助。 下面是一些可用于 UART 的选项。

    2通道、2:1 (SPDT) TMUX6219 -+/-4.5V 至+/-18V 或4.5V 至36V

    2通道、2:1 (SPDT) TMUX7219 -+/-4.5V 至+/-22V 或4.5V 至44V

    2通道、2:1 (SPDT) TS5A23157- 1.65V 至5.5V

    谢谢、

    此致、

    Sandesh