This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:EFT 或浪涌保护

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067, TPD2E2U06, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/980986/cd74hc4067-eft-or-surge-protection

器件型号:CD74HC4067
主题中讨论的其他器件: TPD2E2U06TVS0500

大家好、  

我看到该器件具有用于保护的内部二极管钳位。 但二极管钳位的用途是用于连续过压或浪涌或 EFT 等瞬变。 如果我们假设二极管钳位用于引脚上的持续过压保护、那么引脚的浪涌或 EFT 容量是多少。 我是否可以使用钳位电平为14V 的外部 TVS 二极管来提供浪涌保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    该器件不支持集成浪涌或 EFT 保护功能。 基本 CDM (接触放电)可能具有一些最小的内部二极管保护、这就是指定钳位电流的原因。

    通常、我们的大多数模拟开关都具有所需的 ESD HBM (人体放电模型)和 ESD CDM (接触器件模型)级别。 产品说明书中规定了所有已发布到市场的新器件、至少支持+/-250V CDM 和+/-1000 HBM、并且实际支持的电平。 这两种模型都指定了过压/过流事件保护。

    如果需要针对高于额定 ESD 和/或浪涌要求的应用提供保护、则可以使用外部浪涌保护二极管、这是一种常见的做法。 在选择二极管时、请考虑所需的工作电压以及从二极管本身添加到设计预算中的任何寄生电容/泄漏电流。  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    您能建议5V 多路复用器的引脚钳位电平、还是可以在引脚上使用14V TVS 二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    让我与我的 Diodes 团队核实一下、然后返回到您那里、了解建议。 用于5V 电源轨的 CD74HC4067可在 I/O (信号)引脚上支持高达5.5V (VCC+0.5V)的电压。 为了成功进行信号传输、二极管 VRWM 电压应高于此值、以便在整个温度范围内不会干扰运行。

    您能帮我了解一下用例吗? 您计划如何使用多路复用器本身、信号类型、带宽等 我还想了解瞬态事件的来源以及需要何种类型的保护。  

    我们确实有 TVS 平缓钳位浪涌二极管以及具有一定程度浪涌保护的基本 ESD 保护、并且根据潜在故障事件有多种选择。 请参见下面的。

    https://www.ti.com/interface/circuit-protection/esd-protection-and-tvs-surge-diodes/overview.html

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    我们将其用于使用 NTC 感应温度。 我们希望确保8/20usec 波形的基本浪涌保护。 因此、请您确认钳位电压电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    您可以使用 TVS0500 (平缓钳位 TVS 二极管)或 TPD2E2U06 (单向 ESD 二极管)。 这两种器件均支持浪涌保护并允许5V 信号。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh