This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3010:使用 TVC 器件的双向转换

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74TVC3010, LSF0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/976122/sn74tvc3010-bidirectional-translation-using-a-tvc-device

器件型号:SN74TVC3010
主题中讨论的其他器件: LSF0108

大家好、

我们正在考虑采用"SN74TVC3010"。
我想检查如何使用它。

[条件]
・每个 FPGA 的工作电压为1.8V。
・FPGA (A)和 FPGA (B)/ FPGA (C)之间进行通信。
・通信速度为33MHz。
・在两个方向上进行通信。

【检查】
是否可以进行33MHz 的电平转换?
2.是否可接受并联的电路配置?
3.是否可以使用所附文档的配置进行数据通信(33MHz)?

此致
-Satoshi

e2e.ti.com/.../Bidirectional-Translation-Using-a-TVC-Device.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    1.部件的额定频率高达100MHz -因此33MHz 应该可以。

    2.这应该不是问题-这将增加线路的电容-但该器件应该能够处理并联配置。

    3.该10k Ω 上拉电阻过大(这是数据表中所示的 RDpass 电阻器)。 我希望将其缩小至少10倍。

    如果在这种类型的应用中使用此器件、还需要注意的一点是、如果您希望从3.3V 转换到1.8V、则1.8V 侧的电流会在电压大于~1mA 时降低电压-这是值得注意的 在设计时要注意这一点。

    不过、有一个问题-查看方框图后-如果您可以共享-为何要在此应用中使用电平转换器? 所有 FPGA 均以1.8V 电压进行通信、虽然该器件可帮助实现电平转换应用、但我不确定是否有必要。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的回答。

    由于电流模型支持3.3V 电压、因此需要电平转换。
    新模型的工作电压为1.8V。

    新型号:电路板(A)、(B)、(C)
    当前型号:电路板(D)

    另一个器件候选项是"LSF0108"。
    内部结构看起来类似。

    是否可以使用"LSF0108"执行相同的通信?

    此致
    satoshie2e.ti.com/.../Bidirectional-Translation-Using-a-TVC-Device_1720_add.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    从 FPGA A 到 B/C/D 的通信需要多少个通道/位? 我们可以根据这些信息推荐最佳选项。

    谢谢、


    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的回答。

    数据通信位为83位。
    挑战在于双向通信(33MHz)并行工作。

    此致
    -Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    为了澄清问题、 SN74TVC3010 器件具有10个1:1开关或通道(+1用作转换参考)、LSF0108具有8个1:1通道。  

    我们希望根据 FPGA A 到 B/C/D 之间连接的引脚数量、确保为您提供最佳解决方案 这将确定最佳器件配置。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    感谢您的回答。
    很抱歉、我花了很长时间才回来。

    我们继续使用 LSF0108进行检查。
    因为 SN74TVC3010可能会忘记外部电源。

    我们评估了 LSF0108。
    如果有足够的低电平驱动、则几乎没有延迟。

    因此、我们采用了 LSF0108。
    我们感谢您的合作。

    此致
    -Satoshi