This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:NO 和 NC 之间的串扰

Guru**** 2620015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/981172/ts5a23157-x-talk-between-no-and-nc

器件型号:TS5A23157
主题中讨论的其他器件:CSD

您好!

 

我的客户观察到 NO 引脚和 NC 引脚之间存在串扰。

他们想知道这种串扰的根本原因和机制。

有关详细信息、请参阅以下.pptx 文件。

 tidrive.itg.ti.com/.../659164f2-a3a3-4729-970f-0ee7c4429a57

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    串扰可以通过该均衡器进行解释。 型号如下所示:

    串扰是一种频率相关事件、其中关闭通道上的输入通过 CSD (源漏电容)耦合到器件的输出/有源输入。  

    但是、下面显示了该器件中通常会出现的串扰:

    客户应用和本测试的区别在于、本测试的所有引脚端接50欧姆电阻-对于 I2C 等数字输入、不会有太多电流因串扰而"抑制"尖峰-这就是100欧姆电阻器工作的原因 -因为这种匹配方式更类似于我们在测试该规格时所采用的测试设置、因此该电阻器能够更有效地对尖峰进行放电。

    在查看串扰时、最大的因素是具有良好的布局- IC 布局不佳也会增加串扰-但我认为这更是一个结果、即您添加的阻尼电阻器在有用的情况下将发挥最佳效果 消除关断通道上由脉冲引起的尖峰。  

    有关多路复用器串扰的更多信息、请参阅 此处有关该主题的高精度实验室视频。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson