This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:有关器件运行、功能和先断后合(BBM)时序的问题

Guru**** 2619085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/980773/sn74lvc1g3157-question-regarding-device-operation-functionality-and-break-before-make-bbm-timing

器件型号:SN74LVC1G3157

您好!
我的客户有以下问题。 请告诉我们。

  1. 当 Vcc 输入1.65V 或更高电压时、它正常工作、但当输入电压低于1.65V 时、您能告诉我们引脚 A 和引脚 B1 / B2的信号状态吗?
  2. A = B2表示"S =高电平"、A = B1表示"S =低电平"。 您能否告诉我们在"S=High"和"S=Low"之间的中间电势输入时的信号状态?
  3. 您能否告诉我们数据表图11中的 TD 值?  换句话说、您能告诉我们从 S 引脚转换到更改输出状态的延迟时间吗?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    1。 此器件在1.65V 下不工作-开关的状态将未定、运行将不遵循数据表-我们不建议在 VCC 小于1.65V 的情况下使用此器件。

    表示2. 当控制电压介于 VIL (max)和 VIH (min)之间时、该模拟开关的状态未定、输出结果将不准确。 在低信号和高信号之间的控制电压下也会出现高击穿电流、这可能会损坏器件。 强烈建议遵循数据表中列出的阈值以确保正常运行。

    表示3. 这是制造时间之前的中断-它在时序特性表中列为 TB_M ->、它的规格最小值为500ps 、但最大时间不是规格、因为这在很大程度上取决于器件的应用/使用情况。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson