Other Parts Discussed in Thread: MUX509, ADS8686S
主题中讨论的其他器件: ADS8686S
大家好、
我的客户在将一个通道切换到另一个通道时对转换时间有严格的要求、我们始终定义90%的上升/下降转换时间、但有多高90%的时间、是否有任何实验室测试数据显示99%甚至更高的时间?
应用通过 MUX509切换每个通道、然后发送到 SAR ADC ADS8686S、客户发现15us 后 ADC 结果与示波器之间的误差将为4.8%、25us 后的误差将为0.28%。 因此、他们希望知道数据、以便在精度和速度之间实现平衡。
谢谢。