This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:能否使用2个6位2:1器件来支持闪存和 SOC 之间的八路 SPI 通信?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E-Q1, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/980106/ts3a27518e-q1-can-i-use-2x-6-bit-2-1-devices-to-support-octal-spi-communication-between-flash-memory-and-soc

器件型号:TS3A27518E-Q1
主题中讨论的其他器件 :SN3257-Q1

E2E、  

您是否会推荐合适的2:1多路复用器产品以满足以下用例要求?

我正在搜索具有多个通道的2:1多路复用器、以支持闪存和 SOC 之间的八路 SPI 通信。  

您推荐的任何其他符合汽车标准的器件都将有所帮助。  

谢谢、  

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们为该应用提供了几个选项

    首先、TS3A27518E-Q1是一款6通道2:1开关、 考虑到 QSPI -如果您有两个、则可以创建一个12通道输入、以便它可以支持八通道 SPI -您只需将两个 IC 上的控制线短接在一起、这样它们就可以用作1个12通道器件-即使它们是如此 是两个单独的 IC。

    我们还有 SN3257-Q1、 这是一 款4通道2:1开关、经常用作闪存开关-如果其中3个 IC 连接、从而在3个4通道器件中形成一个12通道器件、则可以处理八路 SPI。

    这些器件符合汽车标准、可用于这些类型的应用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson