This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:闪烁噪声

Guru**** 2619275 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/978155/ts5a3166-flicker-noise

器件型号:TS5A3166

大家好、团队、

您能否提供有关模拟开关噪声频谱密度的典型数字(例如、TS5A3166将是您的关注点)?

尤其是闪烁噪声。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我们没有该器件的此数据。 为此、我深表歉意-这不是我们通常在模拟多路复用器上表现出的规格。

    不过、可以近似为开关选择约翰逊-奈奎斯特(热噪声)。 这是因为开关是一个非常简单的器件、其他误差将来自泄漏电流等规格。  

    噪声电压可近似为:

    其中 k_b 是玻尔兹曼常数(1.38 * 10^(-23)) J/K;T 是以开尔文为单位的温度;R 是开关的电阻、Δ f 是所需带宽。 如果将 Δ f 设置为独立变量、则可以获得所需导通电阻的近似噪声系数。 由于 Ron 是可变的(基于电源和输入电压)、因此存在一些复杂问题、但使用规格表中的 Ron 值有助于提供一系列可能产生的热噪声。

    闪烁噪声对于开关的有效计算来说有点棘手、因此遗憾的是、我们对此器件没有太多信息。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    如果我假设低频时的频谱密度积分(因此由闪烁主导)等于泄漏电流、我是否犯了太大的错误?

    换言之:闪烁噪声是否与泄漏电流成正比(在本例中为20nA x RDS、ON)?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我想知道、是否有办法将开关泄漏的噪声分量与固有 FET 物理特性/原理图驱动的直流分量分离开来。 当然、噪声与 I、R 幅度之间存在直接关系、可以利用该关系得出近似值。

    我知道这对于开关来说有点挑战性、需要咨询设计团队、使用精密产品系列(TMUX11xx/TMUX72xx)为 TS5A3166建模大致行为。

    谢谢、


    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    很抱歉、回复延迟-我们正在与我们的设计团队合作、看看这是否是一个正常的近似值、或者我们是否有更好的公式来估算这一值。 由于这是一个较为复杂的问题、而且达拉斯目前的天气状况、我们的回答时间可能会延迟、但我会随时向您提供最新信息、但我们可能在下周之前没有更多信息。

    我会随着更多信息的提供而不断更新。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我们理解!  

    谢谢、此致、

    Hans