请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3159 你(们)好。
我有兴趣了解该组件是否可用于2类医疗设备。
此外、如果可能、还应考虑工作相对湿度(RH)和工作压力。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我有兴趣了解该组件是否可用于2类医疗设备。
此外、如果可能、还应考虑工作相对湿度(RH)和工作压力。
谢谢!
尊敬的 Michelle:
该器件可用于目录/汽车/增强型产品类别、但尚未经过任何特殊认证流程。
我们不会为器件指定运行 RH、但会提供资质认证信息和使用的条件- HAST (高加速应力测试)。 在这些测试中、对于符合汽车标准的器件、根据 JEDEC 规范和 AEC-Q100规范、产品将承受严格的湿度/压力/温度。 应力条件在鉴定摘要中列出。
您应该能够使用完整的可订购器件型号通过以下链接获取资质认证摘要。
https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800
我们拥有通过汽车认证的器件- TS5A3159-Q1和增强型产品 TS5A3159-EP、这些器件通过了受控制造和组装流程。
希望这对您有所帮助。
谢谢、
此致、
Sandesh